欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

注塑成型机的成型条件(之2)

  • 2022.03.10 14:23:23
  • 米思米
  • 3281

1. 填充压力


 在注塑成型条件中,填充压力是指将树脂填充到模具中的压力,也北称为一次压力。单位为MPa或kgf/cm2。也就是压力的单位。也有一些注塑成型机是将最大注射压力设为100%,然后通过更改百分比的方式进行注塑条件的调节。(例:35%)

 如果填充压力过低,会出现填充不良(欠注)。如果填充压力过高,分型面可能会因压力而瞬时打开,成型产品周围可能会出现毛边。有时还会发生脱模不良。

2. 注塑速度


 注塑速度是指熔融塑料填充到模具中的速度。单位为mm/s。

在考虑单位时间内的注塑体积时,可能会标注为“注射速率”,在这种情况下,单位是cm3/s。

如果注塑速度过慢,可能会出现填充缺陷;如果注塑速度过快,则可能会出现毛刺和喷流痕(成型产品表面出现蛇形花纹的不良现象)。

3. 保压


 保压是指在整个型腔被填满熔融树脂后,在浇口封闭(指浇口固化)前,从浇口以恒定的压力加压以防止树脂倒流。单位为MPa或kgf/cm2。

 如果保压压力过低,树脂可能会从浇口回流,导致成型品表面凹陷(凹痕)或收缩明显,从而导致尺寸变小。

 如果保压压力过高,产品尺寸可能变得过大,并且可能出现毛刺和脱模不良。

 为了确保保压确实发挥出其效果,保压时间非常重要,同时,充分理解“在浇口封闭之前不得关闭保压”这一点同样非常重要。

4. 注塑时间


 通常将填充时间和保压时间之和称为注塑时间。可通过改变注塑时间来调整保压时间。单位为s(秒)。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities